This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:PCM1681 SCK 和 LRCK/BCK 时钟同步

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/915473/pcm1681-pcm1681-sck-and-lrck-bck-clock-synchronization

器件型号:PCM1681

专家您好!

我对 SCK 和 LRCK/BCK 时钟同步的数据表说明有疑问。

PCM1681的数据表显示、此器件需要在 SCK 和 LRCK/bck 之间同步作为 此链接
但是、我已经讨论 过这个主题、 专家说 PCM1681不需要 SCK 和 LRCK/BCK 之间的相位同步。
因此、我想确认一下数据表中"同步"的含义、以防万一。
我想这意味着"频率"同步、而不意味着"相位"同步。
这种理解是否正确?

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muramochi-San、

    你是对的。  该器件在 LRCK/BCK 和 SCK 之间没有任何相位要求。  它确实需要同步频率(彼此的精确倍数)。   

    谢谢、

    Paul