请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1681 专家您好!
我对 SCK 和 LRCK/BCK 时钟同步的数据表说明有疑问。
PCM1681的数据表显示、此器件需要在 SCK 和 LRCK/bck 之间同步作为 此链接。
但是、我已经讨论 过这个主题、 专家说 PCM1681不需要 SCK 和 LRCK/BCK 之间的相位同步。
因此、我想确认一下数据表中"同步"的含义、以防万一。
我想这意味着"频率"同步、而不意味着"相位"同步。
这种理解是否正确?
此致、
Kazuki Kuramochi