This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:TAS5558:在哪里可以下载 TAS5558参考代码。

Guru**** 2533220 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925873/tas5558-tas5558-where-can-i-download-the-tas5558-reference-code

器件型号:TAS5558

 您好,Adam:

            在哪里可以下载 TAS5558参考代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我们没有 TAS5558的参考代码。 您可以使用 GUI 将寄存器配置作为头文件进行开发和转储。 然后可以将其集成到您的 SoC 代码中。 使用标准 I2C 配置器件。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法下载用于音频系统设计和开发的 PurePathTmConsole 图形开发套件。

     请帮帮我。  请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 TI  帐户号 yinlf93@163.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已授予访问权限。