This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:是否可以检查 PPC3设置文件?

Guru**** 2568165 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2559, TAS2559EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/903894/tas2559-could-you-check-ppc3-setting-file

器件型号:TAS2559

尊敬的 TI 团队:

我的客户设计了 TAS2559。  

存在一些问题。  

 输出在1.3W 饱和。 它们需要3.5W @THD 1%规格。

2. 1kHz 的输出比其他频段低12dB。

3. 将相同的 PPC3设置应用于 EVM 时会发生相同的现象。

连接了 ppc3设置值。 请检查一下。

e2e.ti.com/.../sp_5F00_191104.zip

如果您有适用于 EVM 的参考 PPC3设置文件、请提供该文件。

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    我将看一下配置。 几个问题/意见:

    • 您使用的是什么扬声器?
    • 对于输出功率与 THD 测量、您应该使用 ROM 模式、而不是调优模式。 您是否使用 ROM 模式?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    • 您使用的是什么扬声器?

    它们是使用 AP 设备进行测量的。  在无负载、4 Ω、8 Ω 负载、但在1.3W 的功率范围内无输出的情况下测量。

    • 对于输出功率与 THD 测量、您应该使用 ROM 模式、而不是调优模式。 您是否使用 ROM 模式?

    是的、使用 Rommode1。

    谢谢你。

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    如果您不使用负载、您如何知道用于功率测量的基准? 我已经在我的设置中尝试过您的 ppc3文件、并且能够在8 Ω 负载下获得高于3W 的输出。

    您能否共享测试的 ppc3、AP 和硬件设置的捕获数据?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    谢谢您的检查。

    您是否使用 TAS2559EVM 进行了测试?

    您能否提供您的 AP 设置文件? 我们将使用 TAS2559EVM 进行测量。

    我们将尝试使用您的设置文件 TAS2559EVM 进行测量。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我已与 TAS2559EVM 确认。 使用参考 PPC3设置时、输出上升幅度不超过1W。 (4 Ω 负载)

    当播放正弦波声源时、不会进入升压模式。 EVM 在用户指南中使用单声道硬件设置进行了测试。

    此外、在客户的 ppc3设置下、2khz 0dB 输出是1kHz 0dB 输出的两倍。 (EVM 硬件设置为单声道)

    请告诉我您在 TAS2559EVM 上的测量条件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    很抱歉推、我什么时候能得到答案?

    谢谢。

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    我的 AP 配置没有什么特别之处。 我只将 D 类输出连接到负载和低通滤波器、然后连接到 AP 的模拟输入。

    关于器件配置:

    • 打开 PPC3
    • 加载 ppc3文件
    • 进入“调整和音频处理”面板
    • 返回主面板
    • 进入 Test and Measurement (测试和测量)面板、然后单击 ROM Mode 1 (ROM 模式1)

    如果输出不高于1W、1kHz 的振幅与2kHz 不同、则器件很可能在调谐模式下运行。

    您能读取第0页上的寄存器0x22、第0页吗? 该寄存器将显示器件在哪种模式下运行。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的建议!  

    在测试和测量面板中测量时、输出功率为3W 或更高。

    但是、在"调优和音频处理"面板上测量时、其值小于1W。

    在测试客户的产品时、与"调优和音频处理"面板中测量的现象相同。  请告诉我如何改进它。

    **第0页上的寄存器0x22,书籍0 =智能放大器模式。

    谢谢、

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    进入"调优和音频处理"面板时、器件会重新编程回智能放大器模式(退出 ROM 模式)。

    ROM 模式没有任何处理工具、为什么需要返回到调优面板?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我的客户应用是 AI SPK。 TAS2559的源由 CPU 编程到 TAS2559中。

    我们使用它们所做的设置进行测试。 它未连接到 PPC3程序。

    请回答以下问题。

    请 告诉我智能放大器模式和 Rom 模式之间的区别。 通过查看数据表、可以了解到、即使在智能放大器模式下、它的输出功率也超过3W。

    2. 如果我将0x22寄存器更改为1或2 (Rom mode1或 mode2)、那么即使该设置和 PPC3未连接、我的输出是否超过3W?

    谢谢、

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    让我就您在下面的问题发表一些意见:

    1. ROM 模式基本上是升压 D 类放大器、不启用信号处理。 另一方面、智能放大器模式启用了所有信号处理、例如 EQ、DRC 和扬声器保护。
      一个重要的问题是扬声器保护可以防止扬声器受损。 根据扬声器特性、该器件可保护扬声器免受隔膜过度偏移和音圈过热的影响。
    2. 是的、通过设置该寄存器、器件将更改为 ROM 模式、无论器件是否连接到 PPC3。

    扬声器保护功能用于最大限度地提高音频输出、同时使扬声器在温度和偏移的安全区域内工作。 使用单音调测试智能放大器模式将限制输出功率、因为单音调(对于某些扬声器为1kHz)可能会显著加热音圈、因此扬声器保护会降低输出以保护扬声器。 您可以使用宽带音频内容测试智能放大器模式并测量输出端的 RMS 功率。

    但是、在 ROM 模式下测试器件并像任何其他 D 类放大器一样进行测试是最常见的。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器