This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3126D2:完成

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/928995/tpa3126d2-complete

器件型号:TPA3126D2

当我们调试使用此 PA 的电路板时、在空载的情况下、芯片已完全损坏、因此 VCC 和 GND 之间的阻抗为零。 我们实现了单声道 PBTL 模式(数据表中的图32)。 这种情况发生在8个电路板中的3个电路板上。 我们有第二个 PA、它是立体声 BTL。 基本上、我们复制了数据表中的图34。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mudhawar、

    您能向我们分享您的原理图吗?

    损坏问题发生在无负载连接上、对吧?

    发生问题时的输出功率是多少?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    出于友好的原因、我请您的同事 Laura Shuey 转发原理图。 请注意、有两个器件、u118是具有多个相同类型故障的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mudhawar、

    我已将我的意见发送给 Laura。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    在我对您的评论作出回复后、是否有任何反馈?

    Mudhafar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mudhawar、您好!

    我发送了一封电子邮件。

    此致、

    Luis