This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:32dB 范围内的器件特性

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925876/tpa3131d2-device-characteristics-at-32db-range

器件型号:TPA3131D2

您好!

关于 TPA3131D2典型特性的数据表第6.7节、我是否可以知道在32dB 时对于典型特性有没有任何信息来源?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    您需要哪种数据性能?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我需要以下信息。

    1.信噪比:1kHz @32dB、@6V、7.4V 和9V

    2.功效与电源电压@32dB 增益间的关系  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    已在 EVM 板上检查、A 加权噪声@32dB 为130uV。 您可以根据 A 加权噪声和输出功率计算 SNR。 实际 SNR 与计算数据相关。

    功率效率与输出功率有关、与增益设置无关。 您可以参考数据表中的图3、7和11。

    此致、

    Derek