This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:单电源运行

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1622EVM, OPA1622, OPA1688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/931571/opa1622-single-supply-operation

器件型号:OPA1622
Thread 中讨论的其他器件: 、OPA1688

OPA1622是否可以使用单电源?  我尝试将+5V 连接到 OPA1622EVM 的 VCC、并将 VEE 引脚连接到 GND 引脚(以及电源的回路)。  音频输出似乎没有放大。 如果使用两个不同的电源、您建议如何为 OPA1622EVM 供电?

OPA1688是否会成为使用单电源的高阻抗耳机的更好放大器?  我们将过滤(低通) PDM 差分音频并馈送到 OPA1688 (或其他放大器)、以将差分信号转换为单端信号、从而实现高阻抗耳机。