This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:询问 AIC3254 SPI 技术问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/931540/tlv320aic3254-asking-for-aic3254-spi-technical-question

器件型号:TLV320AIC3254

大家好、

客户正在尝试使用 SPI 接口来控制 AIC3254。

如果相位/下降时间大于4ns、AIC3254是否可以接受该值?

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    不建议在数据表技术规格之外操作 SPI 接口。 限制。

    我们建议器件仅在数据表限制内运行、即使在额定条件下运行也是如此。

    此致。