This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:PurePath Studio AGC 上升和下降因子

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/931214/tlv320aic3254-purepath-studio-agc-increase-and-decrease-factor

器件型号:TLV320AIC3254

您好!

PurePath Studio 内的软件 AGC 是否有有关增加和减少因素的更多信息? 它们具有默认值、但没有用于转换为其他值的公式、如其他 AGC 系数。

此外、AGC 攻击和衰减时间常数是否有最大值和最小值? 例如1秒、500毫秒等?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandler、

    通过将以 dB 为单位的速率转换为线性、并将其提高到(1/fs)、可计算增量因子(AGC_INC_FACTOR)。

    30dB/秒线性值为10^(30/20)= 31.62、对于44100采样率操作、增量系数为31.42^(1/44100)= 1.00007820129395。

    INC/DEC 因子=^μ s (比率/20/FS)、其中速率是以 dB/秒为单位的增加或减少速率

    要计算攻击和衰减系数公式、请插入 TA (或 TD)的攻击时间(以秒为单位)和 FS 的采样率。

    在图像中、攻击和衰减值发生了互换。

    对于4ms 时间常数、计算为1 - e^(-1/4e-3/44100)= 0.00565。

    对于15ms 时间常数、计算为1 - e^(-1/15e-3/44100)= 0.00151。

    此致。