This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM384:输出振荡现象

Guru**** 2822555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904888/lm384-output-oscillation-phenomenon

器件型号:LM384

大家好、

我的客户正在评估 LM384音频功率放大器应用、它们有输出振荡现象。
您能否告知他们应该做些什么来解决该输出振荡现象?

其 LM384原理图如下面所附文件所示、
 VS:+18V
 负载:4 Ω
 输出功率:~1W
 *它们将模块用例用作 LM384的散热器。

e2e.ti.com/.../LM384-Schematic.pdf

其输出振荡现象的测量波形如下面的附加文件所示、
e2e.ti.com/.../LM384-Output-Oscillation.xlsx

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ninomiya-San、

    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya-San、

    您是否有可能尝试使用更高的 Vs 电压?
    非线性仅位于信号顶部、因此我想知道输出信号是否达到共模限制。 遗憾的是、该器件未在数据表中提供相关规格。

    此外、我想知道您的电源电压为什么会下降、如交流波形所示、您是否正在使用工作台电压?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    当客户尝试使用更高的 Vs 电压时、当 Vs 电压增加到+26V、而输出电平为+32dBm 时、振荡停止。 如果输出电平增加到+32.5dBm、它将再次振荡。  

    e2e.ti.com/.../LM384-Output-Oscillation_5F00_20200515.xlsx

    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼诺米亚-圣、

    那么器件似乎确实达到了最大正电压、
    遗憾的是、您只能增加电源电压或增加负载阻抗、对于放大器输出端使用的电压量、通常使用600或1k 欧姆的负载。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    客户参考了 LM384数据表、第5页、"器件功耗与输出功率间的关系- 4Ω Ω 负载"。  根据 Vs=18V 的特性、他们确定 LM384的输出功率大约为2W 至3W、然后选择了它、但只能输出大约1W 吗?

    如果通过调整到典型性能测量条件(应用电路等)来增加输出、请告诉我们测量条件。

    它们使用模块的铝质机箱作为散热器。
    *在 LM384的封装顶部和铝底盘之间涂抹散热油化合物(KS609 Shin-Etsu 硅类等效硅)。

    是否有可能通过提高散热器的性能来提高输出?
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼诺米亚-圣、

    输出电压范围可能会受到热性能的影响、但遗憾的是、我无法提供具体的值来说明它将如何根据散热而变化。

    如果该低阻抗负载需要如此高的输出电压、我会更好地增加电源电压、如前所述。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器