This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:音频 USB PCM2912A

Guru**** 2551200 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/915229/pcm2912a-audio-usb-pcm2912a

器件型号:PCM2912A

您好!

我将 PCM2912A 与放大器 TPA6111A2DR 搭配使用。

VDD 引脚上的电压为3.1V、而不是3.3V。 PCM2912A 也有点热、电流吸收比 EVK 稍高一些。

我认为问题可能在于 TPA611A2DR 的使用。

我将  板的原理图放入了附加文件。  

此致

David Laurente2e.ti.com/.../design1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否验证电流消耗的增加是多少? 它是否超出了提供的最大规格、或仅高于您在评估板上看到的规格? 稳压器的额定电压最小为3V、典型值约为3.3V、因此接近3.1V 不一定是一个问题。

    从功率的角度来看、具有32 Ω 负载的 DAC 输出功率不是很高(13mW)、并且您的阻抗负载比这高得多。 但是、当 DAC 和 ADC 运行时、器件本身通常会消耗425mW 的功率。 结至环境热阻为69.6degC/W、您可以预期温度会比环境温度升高~30°C、因此器件将明显发热。 但是,只要温度不接近>85摄氏度,这就不是问题。

    如果您对该部件有任何其他问题或疑虑、请告诉我!

    最棒的

    Zak    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak 您好!

    我发现错误、这是 DGND 上的接地问题。

    它现在工作正常

    此致