This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:功率限制虚拟电源轨

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925570/tpa3138d2-power-limit-virtual-rail

器件型号:TPA3138D2

大家好、

对于 BD 模式、"虚拟"轨大约为5.7倍、这5.7倍的最小值和最大值是多少?  

我的客户使用5.7来设置功率限制级别、并留有一些裕度、但他们测试了不同的电路板、功率限制是不同的。 他们希望知道该值的范围、以便更好地设置裕度。  

谢谢。

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

      您如何获得5.7倍的值?

    数据表9.3.3提供了 Plimit 设置指南。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    我从数据表中得到了这个5.7。 它显示"大约"5.7、但客户希望知道该值的最小值和最大值、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geirge、您好!

    通常扬声器具有一定的容差、客户可以使用正常功率输出计算 PLIMT。

    Derek