This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PCM6260-Q1:不同采样率下的加电时间和断电时间是多少?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM6260-Q1, PCM6240-Q1, PCM6020-Q1, PCM6360-Q1, PCM6340-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925818/faq-pcm6260-q1-what-are-the-power-up-time-and-power-down-times-for-different-sampling-rates

器件型号:PCM6260-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM6240-Q1PCM6020-Q1PCM6360-Q1PCM6340-Q1

您好!

PCM6xx0-Q1系列不同采样率的加电和断电时间是多少? 该系列包括以下器件:PCM6260-Q1、PCM6240-Q1、PCM6020-Q1、PCM6360-Q1、PCM6340-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM6xx0-Q1Family 的加电时间(部件从“睡眠模式”变为“工作模式”所需的时间)由以下公式组成:

    加电时间=加电排序时间(固定)+软步进时间(取决于采样率)

    “加电定序时间”为~10ms (典型值),变化范围为+/-10%。 这包括在开始向 ASI 总线发送未静音记录数据之前、对 AREG、VREF、PLL、ADC 调制器和内部数字进行加电。

    如果禁用“软步进时间”,则为0ms。 如果启用了该功能、则它基于采样率、每帧步长为0.5dB (从-100dB 到编程的数字音量控制设置)。 例如、对于192kHz 采样率和音量控制设置= 0dB、则为200/FS = 1ms。

    请注意、这不包括非零滤波器稳定时间。 当您开始在输出端看到数据时、这不会产生影响、而是当您开始看到有意义的数据时。

    PCM6xx0-Q1系列的断电时间(部件从“工作模式”变为“睡眠模式”所需的时间)由以下公式组成:

    断电时间=断电排序时间(固定)+软步进时间(取决于采样率)

    “断电排序时间”为~0.25ms (典型值),变化范围为+/-10%。 这包括 ADC、DSP、AREG、VREF、PLL 等所有块的断电

    对于 FS >= 96kHz,“软步进时间”为~2.5ms (典型值,最小值),变化范围为+/-10%。 无法禁用此功能,并可防止在断电期间出现意外的弹出/咔嗒声。  这些弹出和咔嗒声可能会断开扬声器元件、并指示进入负载的能量瞬时变化。 软步进分频的采样率低于96kHz、例如48kHz 为5ms。