This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA301:高启动电流

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/924596/tpa301-high-start-up-current

器件型号:TPA301

您好!

我将 TPA301用作低功耗应用的放大器。 该器件在传输过程中的电流消耗约为4mA、但我注意到、在首次加电时、电流消耗约为20-30mA、空闲时、电流降至~1mA 的正常值。 这是正常操作吗? 我在这里缺少什么吗? 配置如下所示、在2.8V 电源下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan、

    电路原理图正确。 我想知道您是否已经针对关断引脚测试了不同的状态(低电平或高电平状态)。 如果在上电阶段将该引脚置于高电平或低电平状态、您是否具有相同的结果?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我得到了相同的结果。 实际上、我正在尝试使用 关断引脚、因此我注意到了这个问题。 每次打开 TPA 时、它都会消耗大量电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan、

    您是否有在上电序列期间测量的电流的捕获?

    由于您使用的是数据表中的同一应用电路、我认为这种高电流是去耦电容器在充电时消耗此电流。 电容器值与其电流消耗之间需要进行权衡。

    您能否尝试不同的电容器值来查看它是否与该电流电平相关?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我进行了一些额外的测试、并意识到我的负载有一点感性:~4uH。 无论如何、我认为问题更多是在负载侧。 谢谢您 Tough。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道解决此问题或至少降低高启动电流的某种方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan、

    我认为、降低启动电流的唯一方法是尽可能减小电容器值、始终遵循数据表中有关电容器值的建议。 旁路、输入和去耦电容器与启动电流电平直接相关。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.