This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101EVM-K:TLV320ADC3101 EVM 问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/914639/tlv320adc3101evm-k-tlv320adc3101-evm-questions

器件型号:TLV320ADC3101EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3101

您好,

我们的 HTC 客户在使用  TLV320ADC3101 EVM + USB-MODEVM 时遇到了问题。

硬件:他根据 表2配置了跳线。 EVM 用户指南的跳线和开关列表、但安装了 W11除外。

USB-MODEVM:根据 CS 快速入门信息的 USB-MODEVM 音频接口配置配置的 SW2。

软件: 他还根据 EVM 用户指南的图3配置了操作系统兼容性属性。

https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/slau267a/slau267a.pdf?ts=1591234443546

这种现象 是 D2、D3、D4、D5、D7全部被  USB-MODEVM 点亮。 但是当他使用 CS 进行记录时,出现了这样的错误:

此外、他还进行了以下测试: 如果他将 W11配置为未安装、并根据 EVM 用户指南配置 SW2的 A1=LO、 则 TLV320ADC3101 CS 软件找不到 EVM、且 CS 软件的固件名称和版本都为空、则 CS 软件的 USB LED 无法亮起 。

请帮您进行分析。 非常感谢。

此致

Kailyn

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、  

    Audition 似乎设置为48kHz、但 EVM 设置为44.1kHz  

    您是否可以将 Audition 设置更改为44.1kHz 并查看它是否起作用?  EVM 不会动态更改采样率。  必须更改 USB 音频处理器的固件。  如果需要48kHz 的频率,您可以转至 tools->EEPROM Writer,然后在“步骤1”中浏览固件。  固件位于 ADC3101 CS 文件夹中的 USBfirmware/image/USBMODEVM0202_48KHZ.bin 下

    SW_A1应设置为"HI"、以便软件识别它。  

    此致、

    -Steve Wilson