This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:与采样数据偏移相关的问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/931091/tlv320adc3101-problem-related-to-sampling-data-offset

器件型号:TLV320ADC3101

大家好、

我的客户在使用我们的 TLV320ADC3101时遇到问题。 问题如下:

在通过3101记录1kHz 信号时、会发现周期性脉冲。 验证周期脉冲是否是已重复的采样点。

数据扩展如下:

频谱如下:

电路如下:

需要确认的是、当前的3101是晶体提供的12MHz 时钟。 如果选择了主处理器的 MCLK 输出、遇到的问题与内部 Δ-Σ 调制器和后续采样滤波器有什么关系? 该 IC 应支持两种时钟模式。

BR

Brandon