This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:引脚排列问题(底部焊盘)

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/913636/tas2505-pinout-question-bottom-pad

器件型号:TAS2505

据数据表-就我所见-没有提到底部焊盘。 不过、它在原理图中确实显示了一个名为 IOVSS 的接地节点、但不提供 IOVSS 的引脚/焊盘信息。

我假设它们(IOVSS 和底部焊盘)是相同的、但希望得到确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerald、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    基本上、散热焊盘应被视为其他接地引脚。 我们通常建议将其连接到 AVSS、因为这是接收大部分电流的接地引脚。 但是、所有接地引脚将在末尾连接在一起

    我们建议制作两个平面:用于 AVSS 和散热焊盘的模拟平面、以及用于 DVSS 的数字平面。 这两个平面必须与几个0欧姆电阻器或单个 PCB 走线连接。 这是降低模拟部分数字噪声的良好做法。

    希望这对您有所帮助。 如果您有疑问或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    我太快关闭了线程。

    您回答说焊盘应该接地。 好的

    那么、底部 选项卡在内部连接到 IOVSS、对吧? IOVSS 显示在数据表图中、但未分配物理连接。

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerald、

    我明白你的观点。 感谢您对此的反馈。 我认为该数据表中有一个拼写错误、因为没有 IOVSS 引脚。 散热焊盘是一个独立的接地引脚、它与 IOVDD 基准接地无关。

    您可以将散热焊盘视为另一个 AVSS。 通过这种方式、您可以分离接地平面并将其连接、如我在上一篇文章中所述。

    再次感谢您的反馈、我们将努力在未来的数据表版本中删除有关 IOVSS 引脚的任何提及。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.