This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:不同输入源的线性输出 SNR 性能...

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925679/pcm5102a-line-out-snr-performance-for-different-input-source

器件型号:PCM5102A

尊敬的 Sirs:

以下是我的客户测试信号路径。

1. wifi -> CPU -> I2S -> TI (PCM5102A)->线路输出(2VRMS)

2. USB 存储-> CPU -> I2S -> TI (PCM5102A)->线性输出(2VRMS)

线路输出 SNR 是否会因信号源不同而有所不同?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    假设 I2S 源相同(两个 USB)、抖动和时序参数相同、则性能应相同。  但是、例如、如果采样率不同、可能会有不同的情况。  器件不知道源之间的差异。

    谢谢、

    Paul