This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4674:/SDR 和/SDL 上的内部下拉电阻器的值是多少

Guru**** 1772095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4674
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/914523/lm4674-what-are-the-values-for-the-internal-pull-down-resistors-on-sdr-and-sdl

器件型号:LM4674

对于/SDR 和/SDL、数据表声称"LM4674关断输入具有内部下拉电阻器"、但从不说明这些电阻器的值。  有哪些值?  我正在配置一个系统、我希望确保我的处理器能够充分驱动这些输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    内部下拉电阻器的值为10K 欧姆。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.