This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:I2S/立体声模式

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/914496/tas2505-q1-i2s-stereo-mode

器件型号:TAS2505-Q1

大家好、

我的客户希望在立体声模式配置下使用 TAS2505-Q1、因此板上有两个。 为了使用 I2S 接口在立体声模式下向器件发送数据、它们是否需要两个独立的 I2S 信号?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mitchell、

    无需分离 I2S 信号、两个器件都可以共享时钟和数据线。 TAS2505-Q1器件可配置为与左通道或右通道配合使用。 即使客户希望使用更多通道、TAS2505-Q1也可以在 TDM 模式(多通道模式)下工作、并且所有 TAS2505-Q1都将共享 I2S 线路。

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.