This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:尽管我应该已经获得授权、但仍可以#39;t 下载 TAS3251软件

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, PUREPATHCONSOLE, TAS3251-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/931112/tas3251-can-t-download-tas3251-software-despite-i-should-have-been-authorized-to-do

器件型号:TAS3251
主题中讨论的其他器件: PUREPATHCONSOLE

您好!

我正在从事一个采用 TAS3251的项目、因此我需要 DAC、AMP 和 DSP 功能的 I2C 配置所需的软件。
我已经请求访问"TAS3251-SW"和"PUREPATHCONSOLE"、但我收到的唯一一件事是一封邮件、告知我的请求已关闭(没有说明是否被接受或拒绝)。
"TI 主页 > myTI 帐户> mySecure 软件"登录我的 TI 帐户似乎已授予对二者的访问权限 uoto 2023:

点击"TAS3251"上的"Access"按钮将进入一个确认页面、告诉我下载"PUUREPATHCONSOLE"即可获得所有信息。
不幸的是、单击"PUEPATHCONSOLE"上的"Access"按钮会将错误404页面:

如何下载 PUREPATHCONSOLE?

非常感谢、

Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lorenzo、

    是的、您在 PurePath 控制台和插件的列表中。 我们会向您发送一封电子邮件、其中包含与您的 TI 帐户关联的地址。  请在您的垃圾邮件箱中查找来自德州仪器的电子邮件。  这将包含软件的下载说明。