This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:上电序列

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/914973/tas2505-power-on-sequence

器件型号:TAS2505

您好!

我正在使用 TAS2505。 5V SPKVDD 和3.3V VDDIO 由我们设计中的稳压器供电。 AVDD 和 DVDD 由 TAS2505内部 LDO 供电。

在"低功耗"模式期间、我们禁用为 SPKVDD 供电的5V 稳压器、但为 VDDIO 供电的3.3V 稳压器保持启用状态。

指令显示 VDDIO 应该 SPKVDD 之后大于0秒。 是否需要按照我们使用该器件的方式保持此计时? 换句话说、当 SPKRVDD 被禁用时、我们是否需要禁用 VDDIO 电源?

谢谢你。

SB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    是的,必须遵循《应用参考指南》( https://www.ti.com/lit/ug/slau472/slau472.pdf#page=45 )中指定的上电顺序。 如果不遵循此过程、则可能存在 I2C 延迟问题。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.