请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/914973/tas2505-power-on-sequence
器件型号:TAS2505您好!
我正在使用 TAS2505。 5V SPKVDD 和3.3V VDDIO 由我们设计中的稳压器供电。 AVDD 和 DVDD 由 TAS2505内部 LDO 供电。
在"低功耗"模式期间、我们禁用为 SPKVDD 供电的5V 稳压器、但为 VDDIO 供电的3.3V 稳压器保持启用状态。
指令显示 VDDIO 应该在 SPKVDD 之后大于0秒。 是否需要按照我们使用该器件的方式保持此计时? 换句话说、当 SPKRVDD 被禁用时、我们是否需要禁用 VDDIO 电源?
谢谢你。
SB