This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1:短路保护

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/908134/tpa2005d1-short-circuit-protection

器件型号:TPA2005D1

1. TPa2005的输出部件 VO +和 VO -短路后、信号消失。 当短路状态消失时、无法恢复信号。 请帮助分析原因?

2.您是否有任何材料可以在短路保护后实现信号自恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张

    TPA2005D1支持短路保护。 但是、在发生保护事件后、它不会自我恢复。 为了恢复输出信号、用户将需要对关断引脚进行循环。 否则、输出将保持高阻抗模式。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.