This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:白噪声输出电平

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925431/tlv320aic3106-white-noise-output-levels

器件型号:TLV320AIC3106

您好!

正在处理使用 TLV320AIC3106的项目。  我正在遇到 Rright_LOP/M 输出(及其他)上的白噪声(Hiss)问题。  当软件打开输出时、我看到每个桥臂上大约有300mVp-p。  显然、在输出端使用差分3w 音频放大器(增益为10)时、噪声非常明显。  我们是否有任何设计指南需要我们在这方面提供帮助?  (即电源上的 LC 滤波器)。  我们目前使用的是具有堆叠式电源/接地层的10层电路板。  直流电源去耦电容应尽可能靠近其电源引脚(1.8V、3.3V 和3.3V_Audio)放置。  数字和模拟接地(通过一个0欧姆电阻器)连接在底层(与 IC 相反)。  我们尚未调整任何噪声门。

如有任何信息、我们将不胜感激。

谢谢、

Randy Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、您好!

    如果您可以提供原理图和寄存器转储、我很乐意查看。 我觉得带外噪声很好、解决这个问题的一种简单方法是在编解码器的输出上添加一个截止频率为~30kHz 的低通滤波器。  

    此致、

    Aaron