This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:"精细容积"vs "数字容积"

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/912735/tas5782m-fine-volume-vs-digital-volume

器件型号:TAS5782M
主题中讨论的其他器件: TAS5548

您好!

我想知道"数字音量"控制(第0页、寄存器0x3D、0x3E、0x3F)如何与"微调音量"控制(例如、书籍0x8C、页0x1E、寄存器0x44 0x48)交互。 有关这些寄存器的问题:

根据我对文档(tas5782m.pdf、slaa737b.pdf)的理解、它们都默认为0dB。 是这样吗?

2 a)如果我更改"数字音量"的值、它会更改"微调音量"的值吗?

   b)如果我更改"数字音量"的值、它是否会覆盖"精细音量"中的值?

   c)如果我更改“数字音量”的值,请将*倍频*的两个值作为音量控制链中的单独块?

3.使用*ONLY *的小音量而不是数字音量,还是两者的组合有任何缺点?

4."slaa737b.pdf"文档将"细量"指定为4字节9.23格式。 该文档中未指定此格式、也未在该论坛上找到该格式。 我唯一能找到的类似内容是"TAS5548.pdf"倍频、它定义了5.23格式、另一篇文章中的注释指出9.23是相同的、但还有4个前导字节。 我的问题是、是这样吗? 此外、您是否有9.23的书面规范、是否可以将其包含在 tas5782m 的文档中、以便将来的开发人员可以参考它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、还有1个问题:

    "细体积"的比例是线性的还是分贝的? 默认值(来自 slaa737b.pdf)为0x00800000。 使用假定的9.23格式、这是"+1"。 是+1dB 吗?  还是线性乘法器、即0dB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    欢迎使用 e2e!

    您是否拥有 TAS5782M EVM 并可访问 PPC3?  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们可以访问 EVM 和 PPC3。

    但是、我们已经在产品中内置了 TAS5782M、并且正在使用 i2c 命令对其进行控制、因此需要知道上述规格问题的答案。

    谢谢!

    N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "数字音量"和 "精细音量"是沿信号链的独立模块。 将这两个增益相加(因为它们以"dB"为单位) 以生成最终输出。 它们之间没有交互。

    "数字音量"实际上是 DAC 增益。

    "精量"实际上是 DSP 域中的数字增益。

    建议使用"精细音量"来动态调节音量。

    9.23格式不在线性空间内、不以 dB 为单位。 附加了 Matlab 脚本、以将解码数转换为9.23格式。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Format_5F00_Converter_5F00_dec_5F00_to_5F00_hex.zip