This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:如何在定制电路板上调节 TAS5756M 的混合流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TAS5756MDCAEVM, TAS5805M, TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/930601/tas5756m-how-to-tune-hybrid-flow-of-tas5756m-on-custom-board

器件型号:TAS5756M
主题中讨论的其他器件:TAS5805MTAS5766M

你(们)好
我们正在设计使用 TAS5756M 的定制 PCB。
TAS5756M 将由安装在此 PCB 上的 MCU 通过 I2C 进行控制。

我们想要调节混合动力。
我们知道、要调优混合流、需要使用 Pure Path 控制台。
但我们无法仅使用该工具和我们的定制板、
要进行调优、需要 Pure Path 主板(PPCMB)。

直到这里、我们的理解是正确的?

接下来、根据过去的一些线程、
(例如 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/701840?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TAS5756M%2525252525252520custom%2525252525252520board) 
似乎不建议将 PPCMB 连接到定制的 TAS5756M 板。

建议使用以下步骤来调整定制板的混合流量设置吗?

1)使用 PPCMB + TAS5756M 评估 PCB (TAS5756MDCAEVM)进行调优。
2)通过使用 Pure Path 控制台的转储函数以指定格式(.cfg)生成 PPCMB 的设置。
3)在我们的定制 PCB 上将生成的数据包含到 MCU 的源代码中、并通过 I2C 将其设置为 TAS5756M。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yazawa-San、您好!

    您描述的过程是我们为该器件推荐的过程。

    1)使用 PPCMB + TAS5756M 评估 PCB (TAS5756MDCAEVM)进行调优。
    2)通过使用 Pure Path 控制台的转储函数以指定格式(.cfg)生成 PPCMB 的设置。
    3)在我们的定制 PCB 上将生成的数据包含到 MCU 的源代码中、并  通过 I2C 将其设置为 TAS5756M。

    如果您使用我们产品系列中的一些较新器件、如 TAS5805M/TAS5805M、甚至使用我们最新 PurePath Console 3软件的一些较旧器件、如 TAS5766M、 PPC3支持在我们的终端系统集成工具下进行系统内调优、您可以在该工具中将 EVM/PurePath 主板 I2C 线路连接到系统板、并直接在系统板上修改调优和处理流程。

    此致、

    Luis Fernandes de Pina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hola、Sr.Luis

    感谢你的答复。

    我们将尝试建议的过程。

    实际上、我们已经在另一个定制板上使用了 TAS5756M 的部分功能、但对 HybridFlow 进行调优是我们的首次体验。
    因此、我们需要购买 PPCMB。
    (我们已请求 Pure Path Console 并等待批准。)

    [引用 user="Luis Fernandes de Pina">如果您使用我们产品系列中的一些较新器件、如 TAS5805M/TAS5805M、甚至使用 我们最新 PurePath Console 3软件的一些较旧器件、如 TAS5766M、 PPC3支持在我们的终端系统集成工具下进行系统内调优、您可以在该工具中将 EVM/PurePath 主板 I2C 线路连接到系统板、并直接在系统板上修改调优和处理流程。

    这是否意味着与 PPC3相对应的器件可直接通过 PPCMB 进行调优?
    我们不知道...

    我们已经决定将 TAS5756M 用于我们的新定制板、并将继续进行设计。

    因此、如果我们将来有机会使用与 PPC3相对应的其他器件、我们就会尝试使用该器件。

    谢谢你。