This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720L:有关输出滤波器的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5720L, TAS5720M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907216/tas5720l-question-about-output-filter

器件型号:TAS5720L
主题中讨论的其他器件: TAS5720M

尊敬的 TI:

TAS5720L/M 是 D 类放大器、输出可以无滤波器、对吧?

但建议为 TAS5720L 和 TAS5720M 使用不同的填充选项、为什么 TAS5720M 需要 LC 滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lifang、

    您能否为您的系统提供设计规格? 如 PVDD 电压、负载=?欧姆、最大输出功率?

    对于 TAS5720L 和 TAS5720M、主要差异是 PVDD 的额定电压。 L 表示较低的电压额定值。

    通常、对于无滤波器设计、考虑到 EMI/EMC 性能、我们仅推荐在 PVDD 较低的低功耗设计中使用此设计。  

    对于主要用于更高功率设计的 TAS5720M、LC 设计是在不考虑 EMC 问题的情况下提供大输出功率的必备器件。

    谢谢。

    BR。

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alix,

    感谢你的答复。

    PVDD 为12V、我们使用 TAS5720L。

    因此、滤波器对于 音频性能而言不是必需的、它只是针对 EMC 衰减进行设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    对于 TAS5720L、建议使用 LC 滤波器、原因如下:

    1. EMC:这是单声道器件、即使在您的条件下也不使用 LC、EMC 也很难通过;
    2. 性能:
      1. 效率和热性能:与铁氧体磁珠相比、LC 有助于提高效率;
      2. THD+N:当然、与 铁氧体磁珠相比、LC 有助于提高 THD+N 性能

    BR。

    Alix Wan。