This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:取消静音时、单端输入配置会出现噼啪噪声问题

Guru**** 2581095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2, TPA3245EVM, TPA3128D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/920791/tpa3128d2-pop-noise-issue-with-single-ended-input-configuration-when-un-muting

器件型号:TPA3128D2
主题中讨论的其他器件: TPA3245EVM

您好!

如果在将 TPA3128D2取消静音时按如下方式向每个输入添加电阻衰减器、则单端输入配置会产生噼啪噪声。
那么、您能否告诉我如何改进此问题?
例如、如果添加 TPA3245EVM 等单端至差分转换器、该问题是否可以得到改善?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    电阻器衰减器会增加 SE 输入的不匹配、这不会弹出。 您能否尝试解释输入引脚和取消静音位置的启动过程以更好地理解此问题?

    通常、差分输入可以减少输入的不匹配、这有助于提升性能。

    BR、

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alix-San:

    感谢你的答复。

    如上所示、添加电阻衰减器时、不仅在原型板上、而且在 TPA3128D2EVM 上复制了该噼啪噪声。
    遗憾的是、我没有 TPA3128D2EVM、无法复制它。
    那么、您能否复制并建议如何改进 TPA3128D2上的此问题?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alix-San:

    当 TPA3128D2EVM 上未添加电阻衰减器时、即使在没有输入信号的情况下取消静音、也不会出现噼啪噪声。
    请告诉我、添加电阻器衰减器时如何改善杂音?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kato-San、

    您能否告诉我们为什么必须添加电阻器?

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    感谢您的回答。

    我们的客户希望 使用最简单的电路来衰减音频信号。 但是、取消静音时会出现噼啪噪声。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    如果您对此问题有任何更新、请告诉我。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kato-San、

    您可以将输入电容器从1uF 更改为0.47uF。

    小电容器可以缩短充电时间。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    感谢您提供信息。

    遗憾的是、输入电容器无法更改、因为它会影响音频频带。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    什么是静音和 SDZ 的加电序列? 我们建议在将 SDZ 拉至高电平后等待20ms 以取消静音器件。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    感谢你的答复。

    在没有电阻器衰减器的情况下取消静音时、不会出现这种噼啪噪声问题。 因此、我认为这个问题与上电序列没有任何关系。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    除了硬件更改之外、似乎没有其他解决方案。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    感谢您的持续支持。

    我知道。

    此致、
    加藤