This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557EVM:智能放大器调优

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/928243/tas2557evm-smart-amp-tuning

器件型号:TAS2557EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2557

大家好、
如果 TI 能共享用于放大器调优的粉色噪声文件、我将不胜感激。 我使用 RoomEQ 向导产生粉色噪声、并在手机中播放、但频率响应看起来与标准粉色噪声不同。 我使用 Dayton iMM6麦克风进行智能放大器调优(导入的校准文件)。 我附加了粉色噪声的频率响应(-6dbFS/192k /全范围)以供参考、请告诉我正确

流量:
PinkNoise 在电话中播放-> iMM6麦克风->反向工具

此致、

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagayaraj Stanley、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注 TAS2557。

    让我浏览测试文件、我将尽快通知您。

    此致、

    金高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagayaraj Stanley、

    感谢您的耐心等待。 这是我找到的粉色噪声文件。 请看一下、并告诉我它是否适合您。

    此致、

    Jin Gaoe2e.ti.com/.../SAv2_5F00_pn_5F00_m00.mp3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Jin、  

    感谢您共享该文件。 该共享文件的 dBFS 值是多少。  

     根据 https://www.ti.com/lit/an/slaa751/slaa751.pdf?ts=1596174923954&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTAS2557EVM 、我需要使用一组0dbFS 至-78dBFS 的粉色噪声。 是这样吗?

    您是否检查了我共享的频率响应图像? 粉色噪声的理想响应。 请检查一下、这将帮助我验证我的麦克风设置。

    此致、

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    感谢您的耐心等待。 我提供的文件是0dbFS 粉色噪声文件。 共享图像只是来自扬声器响应的频谱正确吗?  您共享的图像的轴有点不按比例、因此有点难以读取。 扬声器的典型响应应类似于 智能放大器调优指南页面上显示的曲线之一。 请确保您可以在非常安静的环境中进行测试、以避免任何外部干扰。

    对于典型的扬声器、您应该在低频带(< 100-300Hz)中看到非常低的能量。 以谐振峰逐渐上升到中频带。 相对较快地下降至20kHz。

    很抱歉耽误你的时间。 如果您有任何疑问、请告诉我

    此致、

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、  

    感谢您的回答。  

    是的、我共享的图像是参考扬声器的频率响应。 我在获得调优指南中提到的类似频率响应时遇到问题、将使用您的粉色噪声文件重试。  

    您能否回答我的另一个问题:

     根据 https://www.ti.com/lit/an/slaa751/slaa751.pdf?ts=1596174923954&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTAS2557EVM 、我需要使用一组0dbFS 至-78dBFS 的粉色噪声。 是这样吗?

    此致、

    斯坦利