This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:TPA3118:输出端子上的直流电压

Guru**** 2384870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907955/tpa3118d2-tpa3118-dc-voltage-at-output-terminal

器件型号:TPA3118D2

尊敬的朋友:


我已经使用 TPA3118 D 类放大器构建了音频放大器。 问题在于 、在输出端、我有一个直流电压、即电源电压的一半。 我分别为直流滤波器添加了两个分别与扬声器正负端子串联的1000uf、但直流电压仍然存在。

有什么想法吗?

我在这个 pdf 文件 www.ti.com/.../slou342a.pdf 中使用了原理图

谢谢、

Alexis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alexis

    这是 OUT_P/N 上正常且正确的现象

    OUT_P 或 N 具有直流偏移(PVDD/2)。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回答。

    PVDD/2电压不会损坏扬声器?

    无论如何、我将连接我的扬声器以测试它。

    再次感谢

    Alexis