This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1688:数据表中建议的截止频率过高?

Guru**** 2502495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/906282/opa1688-suggested-cut-off-frequency-in-datasheet-too-high

器件型号:OPA1688

数据表中的示例电路建议使用截止频率为4.52MHz 的低通滤波器。

对于耳机放大器、我浏览了您的耳机放大器设计指南之一、还看到了低通滤波器的截止频率为3.68MHz 时产生的电路。

问题在于、该电路在整个音频频带内产生-70dBu 至-80dBu 的本底噪声。 您可以在连接后找到该电路:

具有100k 负载的电路的 FFT:

使用1k6欧姆的射频电阻值和2k49欧姆的 Rg 电阻值并将所有电容器设置为2.2nF FFT 看起来是这样的、峰值为15KHz:

您能否解释一下您建议的某些耳机放大器电路为什么使用具有异常高截止频率的低通滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我也注意到了。 我将询问我们的系统工程师、为您找到答案。 您的最大值是多少 最佳带宽?

    我知道的一件事是、典型应用电路往往更为普遍、即使 BW 明显更高、据说也适用于耳机放大器。 在特定应用中、TI 往往会提供应用或技术。 请注意、这更具体地用于帮助工程师进行应用设计。 无论如何、我会告诉您。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    图49是一个典型的声音应用电路、它并不是我在前一个答复中提到的耳机音频应用所特有的(尽管图标题有点混乱)。  

    最棒的

    Raymond