请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA1688 数据表中的示例电路建议使用截止频率为4.52MHz 的低通滤波器。
对于耳机放大器、我浏览了您的耳机放大器设计指南之一、还看到了低通滤波器的截止频率为3.68MHz 时产生的电路。
问题在于、该电路在整个音频频带内产生-70dBu 至-80dBu 的本底噪声。 您可以在连接后找到该电路:
具有100k 负载的电路的 FFT:
使用1k6欧姆的射频电阻值和2k49欧姆的 Rg 电阻值并将所有电容器设置为2.2nF FFT 看起来是这样的、峰值为15KHz:
您能否解释一下您建议的某些耳机放大器电路为什么使用具有异常高截止频率的低通滤波器?