This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC24K:电源定序

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC24K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/914828/tlv320aic24k-power-sequencing

器件型号:TLV320AIC24K

您好!

我们在设计中使用 TLV320AIC24K、并为内核提供1.8V 电压、为 IO 提供3.3V 电压。

此器件是否需要任何电源定序?

此致、

Archana Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archana、

    由于数据表中没有提到建议的电源序列、因此我不会担心特定的序列。  

    此致、

    Aaron