This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4865:HP 感应电阻器

Guru**** 2646065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/928414/lm4865-hp-sense-resistor

器件型号:LM4865

尊敬的先生:
我有一个有关 HP-Sence 系列的问题。
参考数据表的图3、HP 感应线路上有一个 Rs 电阻器(100kohm)。
但在图30中、该电阻器不存在。
有无 RS 电阻器、哪一项是正确的?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SKO:

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    请使用图30中的连接,它包含在 HP-SENSE 功能部分中。 这是正确的电路。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢你的答复。

    我想很多用户都在使用图3中的电路。(使用 RS)

    如果是、则 HP-SENSE 功能是否正常工作?

    是否可以使用图3中的电路感测低电压电平?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SKO:

    我确认是否使用 HP SENSE 引脚没有问题。 我要说、差异是引脚电流消耗。 但器件行为没有差异。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢你的答复。

    我想再次确认,

    HP 功能是否可以在 RS (100K Ω)电阻器(短路)的情况下正常工作?

    唯一的区别是功耗、不是吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SKO:

    是的、正确。 无论是否使用 RS 电阻器、该器件都能正常工作。 电流消耗是唯一的差异。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的宝贵意见。

    我将使用它作为参考。

    此致、