This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:TAS5825M + PCM1862

Guru**** 2547710 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, PCM1808, TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907426/pcm1862-tas5825m-pcm1862

器件型号:PCM1862
主题中讨论的其他器件:TAS5825MPCM1808TLV320ADC3140

您好、先生、

我的客户在 TAS5825M 之后寻找 ADC (带 LC 滤波器)、您是否可以帮助推荐哪种 ADC 在条件下适用?

TAS5825M 的条件:

PVDD=20V

Po = 10W

RL = 4欧姆。

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我们没有可直接支持 TAS5825M 输出范围的 ADC。 我们通常不会看到客户在放大器后面放置 ADC、因为放大器由数字输入驱动并与扬声器连接。 您的客户是否正在寻找来自放大器的回波参考信号以用于回声消除应用? 我们的一些智能放大器能够直接提供该回波参考信号。 如果这是客户的需求、您可能希望提出另一个有关 TAS5825M 器件型号的问题、以便放大器团队能够提出合适的实施方案。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的回答。

    是的、我知道 TAS5825M 具有 GPIO、可以设置 SDOUT 以消除回波。 但我们无法在客户的应用中实现这一点。

    使用芯片 消除回波、但只能作为主器件的客户、这意味着该芯片无法接受来自 TAS5825M 的 I2S 时钟。

    这就是他们寻找单个 ADC 芯片的原因。

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我不确定我是否理解您的客户要求。 TAS5825M 用作音频串行总线上的从器件、因此无论如何、时钟都需要由另一个用作主器件的芯片提供。 我不知道在 TAS5825M 上回波参考如何工作、因为这是由不同的团队提供支持的、但我知道产品系列中的其他器件允许直接在与主机处理器连接的 DOUT 线路上输出回波参考信号。 我不清楚为什么这在您的客户应用中不起作用?

    如果它们确实需要 ADC、那么正如我提到过的、没有任何可以直接处理这些信号电平的器件、但您始终可以使用输入分频器降低信号。 如果您在选择合适的 ADC 时需要帮助、那么了解应用所需的规格和特性会有所帮助。 我们拥有非常简单的硬件控制型 ADC、如 PCM1808、可提供合理的性能、但很少有铃音和啸叫声、或 TLV320ADC3140等较新器件、可提供更好的性能和更多的功能。  

    最棒的

    Zak