This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TAS5756M:如何使用 PPC2配置 TAS5756

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925162/ccs-tas5756m-how-to-configure-tas5756-with-ppc2

器件型号:TAS5756M

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

   我们公司的一个项目将使用 TAS5756 构建立体声扬声器。目前、我们一直处于配置 TAS5756的步骤中。  建议使用 PPC2配置5756。

   我们有一个 PPC2,但它需要单独下载5756支持包。我们公司已经用帐户‘’wangqingyun@innotrik.com‘’申请了几天,但申请尚未获得批准。  请先批准申请。  

   另一个问题是、我们公司这次没有购买 EVM 板。 如果没有5756的 EVM 板、我们是否可以通过 ppc2直接生成配置文件? 该文件能否直接驱动5756?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taoyu、

    TAS5756已集成到 PPC2中。 我的系统指示 wangqingyun@innotrik.com 已具有访问权限。

    至于 EVM 板、您可以联系当地团队或供应商购买 EVM 板吗? 根据我的经验、如果不是 EVM 板、生成的 cfg 文件可能不准确。  

    BR

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    我们联系了当地支持团队。他们将立即向我们公司发送 EVM 板。