This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:驱动300 Ω 负载

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925395/drv135-driving-a-300ohm-load

器件型号:DRV135

您好、该器件的额定驱动电阻为600Ohm 负载、您是否仍能获得高质量音频(是否还有任何数据)、从而驱动300ohm 负载、所选电源是否具有一定的灵活性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么音频系统具有300欧姆负载? 现代音频系统是"桥接"、这意味着低阻抗驱动器(DRV135内部具有50 Ω 内置电阻器)连接到中等输入阻抗(10k 或20k)负载。 这减少了负载效应(失真等)以及可降低输出摆幅的分压器效应。

    600欧姆规格是古代电信标准的一个痕迹、其中电话线必须在匹配的阻抗线路上驱动数英里。 没有人再驱动600欧姆负载。

    请记住、随着负载增加(负载电阻下降)、放大器需要拉取或灌入更多电流以驱动至相同的输出电压。  数据表图14具有输出摆幅与输出电流的电荷。 正如预期的那样、输出摆幅随着驱动增大而减小、这对应于负载电阻减小。 因此、预计失真会随着输出电压的增加而增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢 Andy 回答问题。  

    我相信 Thomas 已经回答了这个问题。 您还有其他问题。 请告诉我们。  

    最棒的

    Raymond