This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:PCM2906C 是否可以支持 Linux 操作系统?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907771/pcm2906c-if-pcm2906c-can-support-linux-os

器件型号:PCM2906C
主题中讨论的其他器件: PCM2906

大家好、

我的客户希望找到一款能够将 USB 数字音频信号转换为模拟音频信号的器件。 我发现 PCM2906C 可能适合这种情况。 但在客户的系统中、USB 主机端是 Linux 操作系统。 那么、您能否帮助检查 PCM2906C 是否支持 Linux 操作系统?

如果不能、我们是否有任何其他可支持 Linux OS 的合适器件、或者您是否有任何 Linux 驱动程序参考代码? 谢谢

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    PCM2906枚举为 USB 音频编解码器、通常为所有操作系统本机支持。 我认为与 Linux 连接不会有任何问题、但我没有 Linux 系统来测试这一点。 他们可以使用 EVM 在其系统中测试这一点。

    最棒的

    Zak