This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:TAS6424L-Q1一般信息

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/930540/tas6424l-q1-tas6424l-q1-general-information

器件型号:TAS6424L-Q1

你(们)好

美好的一天!

我们收到 TI 员工的要求,他希望确认 TAS6424LQDKQRQ1是否为 多元件集成电路

请帮助我确认  

非常感谢。

BR、

Leon .Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广扬

    您能否澄清什么是"多元件集成电路"?

    迪伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    感谢你的答复  

    多元件集成电路意味着 MCO。(MCO)是一个或多个单片、混合或多芯片集成电路以及至少一个以下元件的组合:硅基传感器、传动器、振荡器、谐振器或其组件。 与集成电路一样、它们实际上作为一个组件、通过引脚、引线、焊球、 底部触点、凸点或传导电压点连接、组装到印刷电路板(PCB)或其他载波。

    他需要海关申请所需的信息。

    此致

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leon、

    明白。 答案是:此器件不是 MCO。 该器件内只有一个裸片。

    迪伦