This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1678:输出电流

Guru**** 2541750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925346/opa1678-output-current

器件型号:OPA1678

大家好、

你好。

我的客户正在寻找 1V 压降时的输出电流。 我们正在查看数据表、找不到该信息。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载阻抗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    您是否会与我们分享原理图? 以下是4种不同温度下的拉电流和灌电流图。 您必须至少提供 两个参数来找出第三个参数-->例如 压降和负载阻抗,以便找出输出电流,或者电压降和负载电流,从而找出负载阻抗。 温度是图中的另一个变量。  

    最棒的

    Raymond