This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:AGC 最大增益

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907721/tlv320aic34-agc-maximum-gain

器件型号:TLV320AIC34

您好!

AGC 最大增益不能设置为0dB、因为最大增益为-5.5dB。

我的理解是否正确?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    您是指 AGC 目标级别吗? 其最大值为-5.5dB。 这不是增益、而是 AGC 尝试将 ADC 输出保持在的电平。 该电平是相对于 ADC 的满量程输出的。  

    有一个文档介绍了 AGC 以及 AGC 参数的含义、您可以在 此处找到它。 但愿这对您有所帮助。  

    此致、

    Aaron