This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:直流故障屏蔽

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/930742/tas5825m-dc-fault-mask

器件型号:TAS5825M

我计划使用 TAS5825生成接近直流频率的波形。 我将磁体和弹簧固定在线圈内的设定位置。 直流检测功能是否禁止这种情况?  是否可以使用直流故障屏蔽来禁用直流故障检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    直流故障检测 无法禁用、会导致器件进入关断状态。 如果您的正常运行会触发直流故障、我不建议以这种方式使用我们的器件、因为它会由于直流检测而进入故障状态。

    此致、

    Luis