This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PPC3-EVM-MB:无音频/硬件检查失败。 与 TAS5806MEVM 配合使用

Guru**** 2810715 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MEVM, PPC3-EVM-MB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925342/ppc3-evm-mb-no-audio-failed-hw-checks-used-with-tas5806mevm

器件型号:PPC3-EVM-MB
主题中讨论的其它部件:TAS5806MEVMPCM3168

您好!

将 PPC3-EVM-MB 与 TAS5806MEVM 配合使用  

PCC3 SW 版本3.1.5

正在使用 TAS5806MD-SW 3.0.7

在 Windows 10中运行

这是第一次启动 EVM 板、它从未工作过。

我将 USB 插入计算机、用24V 电压为 TASxxx EVM 供电

在 PPC3中运行该应用

成功连接到 EVM

运行系统检查并获取:

HW ID 是合理的、我将 SW 用于其他 EVM (在另一个 TI e2e 线程中被告知这是可以的)。

记录/回放错误似乎与 USB 音频驱动程序有关。

我检查设备管理器、并看到以下内容:

这看起来很好。  我尝试在硬复位后卸载驱动程序并将 EVM 插回(根据另一个线程)。  同一问题。

我注意到、包含的 TI USB 音频驱动程序应用程序显示了以下内容:

线索?

另一个数据点: 我正在探测放大器 EVM 上的 SDIN1、并在硬件检查例程期间在那里看到数据。  因此、数据有可能到达放大器-甚至可能通过 USB 音频。

我假设 USB 驱动程序有问题、因此我在 PPC3中将音频输入从 USB 音频切换到模拟输入。

我将模拟音频输入到器件中。  它至少到达 PCM3168 (如果我打开信号、我可以使 OVF LED 闪烁)。  我探测电路板并看到 I2S 数据到达 AIC3262器件、但 SDIN1以及 TAS5806MEVM 处的整个 I2S 总线已死区。   

我检查 PPC3中的任何静音设置、找不到任何已静音的设置。  

非常令人沮丧。  我花了几个小时尝试通过该放大器运行正弦波。  我的客户非常沮丧。  我很晚了。

我假设我可以直接向 AIC 器件发送 I2C 消息、尝试抛出任何需要的内部开关、以使 I2S 路由到放大器。

所有这些工具都应使其更容易...

请帮助。  我现在已经多花了2个小时、我已经完成了实际的工程工作。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信我已经解决了这个问题。  我认为这只是一个测试设置问题。  我工作台上的电流限制过低、在硬件检查期间、它会切断电源、从而使放大器复位。  因此、我从未能够通过此步骤。