This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:动态类型麦克风是否可以使用?

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/923150/pcm2912a-can-dynamic-type-microphone-use

器件型号:PCM2912A

您好!

是否可以 将动态类型麦克风与此 PCM2912A 配合使用?

例如,Clarion 的内部通信麦克风,部件号 DMA-109-100。

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、

    我无法找到您提到的麦克风的大量信息、但我看不到动态麦克风为什么不起作用。 请记住、动态麦克风不应偏置、因此您不应像示例图中所示那样将 MBIAS 引脚连接到麦克风。 这些图适用于驻极体麦克风。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、您好!

    感谢你的答复。

    我知道可以使用动态麦克风。

    请让我在数据表说明中确认一个。

    麦克风放大器增益(最大值)为20dB。

    这是电压增益还是功率增益?

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu-San、您好!

    这是电压增益。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、

    感谢您的支持。

    麦克风放大器的增益为20dB、这使其高10倍。

    麦克风的电压电平为-60 ~-40dBu (0.0007746 ~ 0.007746V)、客户计划使用该电压电平。 它将被放大10倍、大约为7mV。 PCM2912A 能否使用麦克风?

    在数据表的方框图中、有 PGA 后置麦克风放大器。 它会影响麦克风的输入?

    此致、Katsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu-San、您好!

    您还提到了 PGA、它可以应用高达30dB 的额外增益。 我认为这是足够的、但如果不是、外部放大器始终可以用作麦克风前置放大器。

    最棒的

    Zak