This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:评估模块死区

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/930478/tas5805mevm-eval-module-dead

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5805

我有一个 TAS5805评估套件、其中的电路板未连接 USB。 我尝试了不同的 USB 电缆、 不同的 USB 端口,甚至尝试了不同的计算机,运气不好。 在 USB 完全失败之前,它会反复连接和断开连接。该电路板由+24V 工作台电源驱动,但它仅消耗大约12mA 的电流。

任何人都有自己的想法、或者电路板已完全失效。 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您能否检查 USB 就绪 LED 的状态?

    如果 未准备就绪、XMOS 的固件可能会出现故障。

    BR、

    Alix Wan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 就绪指示灯昏暗、XMOS LED 驱动器的 电压为0.9伏、因此 LED 未完全打开。

    如果固件已刷写、那么我认为电路板是土司?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich、

    这似乎是 XMOS 的问题。 我将向您发送一封电子邮件、以便我可以获取您的发货信息以发送更换电路板。

    此致、

    Luis