This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:可以将 VCOML 和 VCOMR 连接在一起吗?

Guru**** 2650625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/930444/pcm1794a-is-it-ok-to-connect-vcoml-and-vcomr-together

器件型号:PCM1794A

数据表与 VCOMR 和 VCOML (引脚21/22)相关。 典型应用电路(图31)建议为这些引脚使用两个单独的47uF 电容器、但在布局示例(图34)中、它们短路、仅使用一个47uF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Werner、您好!

    两者都可以接受。  VCOMx 引脚本质上只是一个分压器、用于为器件创建公共电压基准。  将它们短接在一起会强制它们具有相同的电压、但您需要将电容器值加倍以实现相同的噪声滤波。  例如、如果您使用10µF Ω 进行单独运算、则在短接引脚上具有与使用20µF Ω 相同的滤波器截止频率。

    这两种方法在应用中都是安全和可接受的。

    谢谢、

    Paul