This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:支持 PDM 输入

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106, TLV320AIC3101, TLV320ADC3101, TLV320ADC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907203/tlv320adc3101-pdm-input-support

器件型号:TLV320ADC3101
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3106TLV320AIC3101TLV320ADC3100

大家好、

我对该器件的数字麦克风输入支持有疑问。

它是否支持来自数字麦克风的 PDM 信号输出?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV320AIC3101不支持数字麦克风。  TLV320AIC3106属于同一系列、但确实如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    键入设备名称时出错。

    我是指 TLV320ADC3101。

    它支持吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TLV320ADC3101支持数字麦克风输入。 但 TLV320ADC3100不会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想再次检查 ADC3101期望的数字麦克风输入是否为 PDM 格式?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、ADC3101需要标准 PDM 输出格式数字麦克风。  这里还有一些 I2S 麦克风、它们可能会以某种方式与 ADC3101连接、但我们尚未看到 ADC3101直接设计用于支持的 PDM 样式输出 D-MICs。