This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:PCM1808不会作为主器件产生任何信号

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/924988/pcm1808-pcm1808-not-producing-any-signal-as-master

器件型号:PCM1808

您好!

我在亚马逊上购买了此板: https://www.amazon.co.uk/gp/product/B082MXRC4S/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

我已经连接了5V/3V/GND

我还将 MODE0 MODE1设置为5V、将 FMT 设置为 GND

但不会产生信号;我希望看到 BCK LRC 输出来产生 I2S 数据

船舶是否需要某种类型的初始化?

在数据表中找不到任何内容

感谢您花时间回答我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    您为芯片提供什么 SCKI? 根据主控模式256*FS 的配置,如果要以48kHz 采样率运行,则需要提供12.288MHz 的 SCKI。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但这不会产生任何感,那么作为主器件的意义是什么?

    我想将芯片用作主器件、以避免 MCU 时钟线上的抖动、从而避免帧丢失

    我遇到了这个问题,另一个论坛上的人建议这样做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    总线上的一个器件必须是主器件。 这意味着器件将生成 BCK 和 LRCK。 您仍然需要提供一个参考时钟、从中可以生成 BCK 和 LRCK。 ADC、DAC 或编解码器提供完整的时钟生成树并不常见。 某些器件包含 PLL、因此它们可以在更广泛的参考时钟范围内生成所需的时钟、但 PCM1808没有 PLL、因此您需要提供高质量 SCKI。 如果您的 MCU 无法生成可靠的时钟、这可能是我们在 EVM 上使用的晶体参考。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我将查看这个