This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:适用于 TPA3111D1的 PLIMIT 设计

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/914636/tpa3111d1-plimit-design-for-tpa3111d1

器件型号:TPA3111D1

您好!

我正在设计 TPA3111D1来连接8W 扬声器。 我想将放大器的输出功率限制为7W。 这样扬声器就不会过度驱动和损坏。

有人能帮我设置 PLIMIT 值吗? 我参考了数据表、但它非常令人困惑。 如果有任何其他文档具有有关设置 PLIMIT 的明确信息、请分享。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿鲁昆马、您好!

    7W 输出的 THD 要求是什么? 负载阻抗和 PVCC 是多少?

    例如、4欧姆负载、1% THD@7W、您可以使用第11页的计算值来计算 Vp。

    7W=(((4/4+2*0.24)*Vp)^2)/2*4,0.24是 RDS。

    则 Vp 为8.4V。  

    如果 PLIMIT < 4×VP、VP = 4×PLIMIT 电压。

    因此、PLIMIT 引脚电压为2.1V。